This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS5430:由 TPS5430构建的电源单元发出的可听嗡嗡声噪声

Guru**** 2767345 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS5430

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720101/tps5430-audiable-buzzing-noise-from-power-supply-unit-built-with-tps5430

器件型号:TPS5430

您好!

目前、对于一个项目、我选择了 TPS5430并使用它设计了一个板。 请在附件中查找我的原理图。

我的设计要求是在输出电压为8V 时输入电压(10至30) V 和输出电流为2.4A。 输出被馈送到处理器、因此、如果处理器负载达到最大值、它将消耗2A 至2.4A 的可变电流、在该阶段、我能够听到电源单元发出的嗡嗡声。 我怀疑这种嗡嗡声(嗡嗡声)来自电感器。  您能不能为我提供一种解决方案来克服这种噪声效应。 使用的输入和输出电容器是陶瓷电容器、电感器器件型号为 SRN1060-220m。

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathiya、

    首先确保它是电感器、而不是输出电容器。 陶瓷电容器也会产生可闻噪声。

    如果您可以尝试使用完全屏蔽的电感器、请尝试使用焊盘更大的电感器进行更多焊接连接、或向您的电感器供应商咨询有关低可闻噪声电感器的建议。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Sam:
    感谢您的回复、是否建议将陶瓷电容器替换为钽或铝电容器? 因为我用钽代替了它、但稳压器无法正常工作、所以输出不稳定。 正如数据表中所述、钽电容器和电解电容器具有高 ESR 值、最好使用陶瓷电容器。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Sathiya、

    是的、陶瓷电容器的 ESR 较低、但如果它们导致了问题、则需要另一种选择。 再次尝试在输出端使用钽或铝电容器、但移除补偿(C54、C55、C59)。 这可能有助于稳定性、因为在这种情况下、IC 内置了补偿。

    我们还可以尝试查看是否存在我们不考虑的问题。 VOUT 上是否有过大的纹波? 如果是、这可能会导致更多可闻噪声、并且应该在我们更改功率级之前进行修复。

    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、

    感谢您的反馈,它很有用:-)。 我已移除补偿网络并将陶瓷电容器替换为钽电容器。 现在、嗡嗡声减少了近90%。 我只有10%的噪声。  

    我有一个问题 、就是建议使用 T491D106M050AT 作为输入电容器、因为它具有800mohms 的 ESR。 但我不确定它是否会导致任何问题。 借助在线 TI 仿真工具、我发现它建议将低于25mohms 的电容器与该稳压器配合使用。 但对于我的设计、成本相当高。 那么、建议在输入端使用800m Ω ESR 电容器吗?

    Sathiya