This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TINA/Spice/UCC28251:当控制芯片位于两侧时、如何调整预偏置电压?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, UCC28251

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719135/tina-spice-ucc28251-how-to-adjust-the-pre-bias-voltage-when-the-control-chip-is-on-the-two-side

器件型号:UCC28251
主题中讨论的其他器件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI 或 Spice 模型

您好、TI 工程师!

我想问一些有关如何使用 UCC28251的问题、例如 在控制芯片位于两侧时如何调整预偏置电压?

以及 如何实现输入欠压保护?

感谢您的回复。

正则表达

哇哦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    输入 UVLO 必须由单独的电路提供。 它将包含一个电阻分压器链和一个具有基准电压的比较器、可用于控制使能引脚。

    如果您阅读数据表中的第9.1.2.1节、其中介绍了 VSENSE 引脚的使用、通过设置引脚上的电阻分压器、您可以确定控制器从 BAIS 之前模式输出的输出电压的%、并开始以满电压驱动 SR 占空比。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回复!

    此致

    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Peter:

    您能给我提供您的电子邮件地址吗? 感谢该论坛、它太慢了。 非常感谢。

    此致

    哇哦
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Showei、

    论坛的平均响应时间少于24小时、TI 无法为高产量制造商以外的客户提供直接支持。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的、也非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Peter:

     

    如果 我不使用过流保护功能、这是否意味着不连接 ILIM 引脚?

     

     

    此致

    哇哦