This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5026:LM5026次级侧自同步整流问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5026

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723926/lm5026-lm5026-self-synchrounous-rectification-at-secondary-side-question

器件型号:LM5026

 对于 LM5026、次级侧设计中的自同步整流、效率和 SR MOSFET VDS 纹波良好、

但 在轻负载 MOSFET VDS 纹波很大(参考下图)、 请注意如何修改才能减少 VDS 纹波、谢谢!

轻负载

满负载

通道

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 James:

    如果 VDS 尖峰不超过 SR 器件的 VDS 额定值、我建议您尝试优化与原理图 R79/C69和 R126-C105中 SR 并联的 RC 电路的值。 应该可以对该电路进行调优、以将振铃波形减少为单个尖峰、该尖峰会受到临界阻尼。

    如果 VDS 额定值超过 SR 的 VDS 额定值、我建议添加并联的 TVS 二极管来钳制电压波形。 另一种钳位缓冲器电路可用于限制 VDS 电压。

    请使用此链接获取有关缓冲器设计的非常好的白皮书。

    www.ti.com/.../slup100.pdf

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    根据 SCH、您能建议参考 R79/C69和 R126-C105值吗?

    此外、SCH 已经有 TVS 二极管电路、我是否可以帮您检查是否有任何需要改进的地方?

    感谢你的善意帮助。

    此致、

    陈爱德华