This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5122-Q1:关于 LM5122-Q1组件

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5122-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723822/lm5122-q1-about-lm5122-q1-component

器件型号:LM5122-Q1

尊敬的支持团队

我对 LM5122-Q1组件有疑问。 请在下面提供建议。

1) 1)在 GND 和 SW 引脚之间连接电容器以实现 EMI 是否存在问题?

2)为 LO 引脚连接下拉电阻是否有问题?

此致

永川体野郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Tomohiro -San

    我发现您构建了有关 LM5122-Q1问题的两篇文章。 您能帮您将所有问题放在一个帖子中吗? 我们很容易集中注意力并提供良好的支持。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tomohiro、

    不应将电容器直接连接到 SW 节点。 通常情况下、SW 和 GND 之间可以连接 RC。 这称为缓冲器、有助于控制 SW 节点的上升速率和振铃。 请查看此应用手册

    www.ti.com/.../slva255.pdf


    低侧 MOSFET 的栅极和源极之间的下拉电阻器可被组装。 该值应相当高(~100kOhm)。 这有助于确保 MOSFET 仍然相对较快地导通。

    -Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett - San

    感谢您的快速响应。

    我明白了。

    此致

    永川体野郎