This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 双路输出直流/直流转换器及其电源 ORing

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723760/dual-output-dc-dc-converters-and-its-power-oring

您好!

我需要一些同时作为正负输出的直流/直流转换器。 (15V 和7.5V)。 请建议一些器件型号。 我有主电源和冗余电源、那么如何或负电源呢?

谢谢、此致

Vishal Kakade

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Vishal、

    输入电压是多少? 您有多少负载?
    您的电源将是15V"或"-7.5V 吗?
    请提供更详细的要求、以便我们能够了解哪种解决方案适合您的应用。 谢谢!

    此致、
    Sam
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sam、您好!

    我的设计中有一个24V 电源。  

    我有8个运算放大器需要(+15V、-15V)、另8个需要(+7.5V 和-7.5V)。

    我希望从24V 输入获得15V 电压、从12V 获得7.5V 电压。

    我需要一个可具有双路输出(+15和-15)和另一个(7.5V 和-7.5V)的稳压器。 考虑每个电压轨的最大电流为1A。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Vishal、

    我没有看到任何双路输出直流/直流转换器能够输出正负输出电压。

    对于24V 至+-15V、您可能需要两个降压转换器。 一个配置为降压电路以输出15V、另一个配置为降压/升压以输出-15V。

    对于+-7.5V 输出、您可以按照+-15V 的使用方法进行操作。

    另一种方法是 Fly-Buck、它使用变压器同时通过单个降压控制器输出正负电压。 有关详细信息、请访问

    www.ti.com/.../overview.html

    此致、

    Sam