This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3481-Q1:红色圆圈中突出显示的电路有什么功能?

Guru**** 2550450 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3481-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723963/lm3481-q1-what-s-the-function-of-the-circuit-highlighted-in-the-red-circle

器件型号:LM3481-Q1

您好!

原理图来自 LM3481-Q1反激式 EVM。 您能帮我在红圈中突出显示的电路功能吗? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Ted:

    这是次级侧软启动。 它将在启动期间缓慢地使基准电压上升。

    谢谢、

    Garrett
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Garrett、

    感谢您的回复、您能帮助详细说明此电路的工作原理吗? 谢谢!