主题中讨论的其他器件: CSD19534Q5A
工具/软件:WEBENCH设计工具
您好!
1、SW 波形(__LW_AT__流图)不是常规的周期性方波、包含65ns 尖峰、工作正常?
我的设计:18V~72V 输入; 12V 输出3A;fs=400kHz,L=33uH,Rs=20m Ω, IC 在 输入电压高于30V 之前不工作、 输入电压高于30V 时、它的 LDO 是否如此热? 请给我正确的答案、以及如何解决。 顺便说一下、 通过 输出连接 VCC 外部电源、以及 连接在 VCC 和 GND 之间的 zenner。