This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] WEBENCH®︎工具/ UCC28180:UCC28180一些问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28180

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720381/webench-ucc28180-ucc28180-some-questions

器件型号:UCC28180

工具/软件:WEBENCHRegistered设计工具

您好!

使用 UCC28180时、我有一些问题、请帮助解决。

图片如下

M1 M2 M3的计算方法是否适用于所有频率范围? 例如、是否可以根据 ucc28180数据表在30k 至250k 范围内计算 FSW?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Charles、

    1.我们将检查数据表计算、我同意您的编号、数据表中似乎有错误。

    2. M1、M2和 M3的计算应在18kHz 至250kHz 范围内有效、即 IC 的工作范围。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    从官方工具。获取正确的曲线