This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC2897A:在调试期间、我们看到一个奇怪的现象、即断电 AP303P 时的电流有时会通过 L202流向反向、但有时不会。

Guru**** 2553260 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS2373, UCC2897A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721260/ucc2897a-during-debugging-we-have-seen-a-weird-phenomenon-that-sometimes-the-current-when-power-off-ap303p-flow-to-the-reverse-direction-through-l202-but-sometimes-it-does-not

器件型号:UCC2897A
主题中讨论的其他器件:TPS2373

尊敬的所有人:

    客户正在使用 .tps2373 + ucc2897a 构建 PoE 电源、

他们发现 断电时输出电流不稳定。 请参阅随附的文件、了解输出波形

 e2e.ti.com/.../AP303.zipCould您可以帮您解决问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    如何关闭 UCC2897a?

    对于这两种关断条件、我们需要在 UCC2897A 上看到 Vdd、FB 和 OUT 引脚信号。

    谢谢

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好

    由于在这篇文章上没有活动两周,我将关闭这篇文章。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter