This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28C41:驱动器部分故障(接地短路)

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28C41

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720784/ucc28c41-driver-section-fails-shorted-to-ground

器件型号:UCC28C41

e2e.ti.com/.../ISL78845_5F00_sch_5F00_boost_5F00_standalone_5F00_simulation.TSC

大家好、

请参阅上面的 UCC28C41升压转换器 Tina 仿真模型。  

VIN=15V、VOUT=20V、IL=1A

栅极电阻器= 100欧姆、fsw=25kHz

我面临着部分失败。 其驱动器部分对地短路。 是因为高栅极电阻?(更多栅极电阻更多开关损耗?)。 请帮助

谢谢、

Tharanath

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharanath 您好、

    我们需要查看栅极驱动电压的示波器图、以便找出问题的根本原因。 100R 栅极驱动串联电阻是一个高值、大多数应用在0r 和 SAT 33R 之间使用。

    IC 在栅极驱动引脚上看到电压应力或电流应力。 您可以尝试的一个调试测试是将肖特基二极管从栅极驱动引脚接地和连接到 Vcc、以防止引脚被二极管的正向电压拉至负值、并将最大引脚电压统一映射到刚好高于 Vcc 的位置。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Tharanath 您好、

    由于此帖子已有两周的活动、我将关闭该帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter