This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC844问题

Guru**** 2388140 points
Other Parts Discussed in Thread: UC2844
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/720136/question-of-ucc844

主题中讨论的其他器件:UC2844

我们对 UC2844有疑问

我们尝试在以下条件下使用此 IC。

我们可以使用该 IC 吗?

  FOSC=50kHz

  占空比= 25%

  VFB:未使用

  ISENSE:使用

如果无法使用 UC2844、请告诉我们建议的符合上述条件的 IC。

此致、

西泽高郎

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    以50kHz 的频率运行 IC 应该没有问题。 您打算如何将占空比保持在25%? ISENSE 信号是否仅用于过流保护?

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Takahiro-San、

    由于此帖子已有两周的活动、我将关闭该帖子。 如果您有更多问题、请打开新帖子。

    此致

    Peter