This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 有关有源全桥双向直流/直流转换器相移的咨询

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718452/consultation-on-phase-shifting-of-active-full-bridge-bidirectional-dc-dc-converter

在 DAB 实验中、如图2所示:红色(手绘)是 DAB 中高频变压器次级侧的理论波形、黄色是变压器次级侧的测量波形、粉色是变压器初级侧波形。  变压器两侧存在相移、这反映在红色和粉色图形中。 问题是实验获得的黄色和红色波形不一致。
初步分析:差值大小恰好是相移的大小、如下所示。


您是否遇到过这样的问题? 如何解决?


采用最简单的单相位移控制、 两侧有相移、同一侧的管同时导通、同一侧的桥臂互补导通。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好、Minqui

    我已要求我们的应用工程师回复您的帖子、但请注意、我们只能支持与 TI 器件型号相关的问题。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqui

    我不知道 TI 使用模拟控制器完成的任何 DAB 设计、因此我对拓扑不是很熟悉。 但是-根据我所知、我认为初级和次级驱动波形为50%占空比、如您所示。 它们之间的相移会在电感器 L 上施加电压、占空比对应于相移-这将是上面显示的黄色波形。 所以-我认为波形是正确的。 遗憾的是、虽然这是一个有趣的问题、但如果不知道您将哪个 TI 器件用作控制器、我将无法提供进一步的帮助。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢、Peter;谢谢、Colin。
    我要求我的客户提供更多具体信息。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Minqiu、

    由于两周内没有此帖子活动、我将关闭此帖子。 如果您有更多信息、请打开新帖子。

    此致

    Peter