This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62560:TPS62560 OVP 功能

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62560

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722306/tps62560-tps62560-ovp-function

器件型号:TPS62560

尊敬的 E2E 会员:

TPS62560是否具有 OVP 功能?

我在数据表中找不到任何 OVP 说明。

如果没有,你能告诉我原因吗?

谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Julian、

    我很高兴为您提供支持。

    您就会发现没有 OVP。 由于允许100%模式(此器件的巨大优势)、因此输出电压可以与输入电压一样高。
    您只需尊重7V 的 Vin 绝对最大额定值即可。