This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 选择交流/直流解决方案

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718310/select-a-ac-dc-solution

您好、先生、

我想选择交流/直流解决方案、要求如下:

输入:ac0v--ac300v   [(0-400V (AC)将更好];

输出:直流5V,负载电流约为400mA、

您是否有任何 IC 建议或参考设计? 任何拓扑都可以。 谢谢。

此致、

插孔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    输入电压范围还可以、但我们需要知道该设计将运行的最小输入电压、并且仍产生5V 输出。 显然、在0V 时、不能有任何输出电压。 输入电压最小值典型值为85V AC。

    此电源范围的典型拓扑是反激式、您可以使用 TI.com 上的 webench 设计工具查看各种选项。

    此致

    Peter
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Jack:

    由于两周内没有关于这一帖子的活动,我将关闭它。

    如果您有更多问题和信息、请打开新帖子。

    此致

    Peter