This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS563201:有关 TPS563201附加反馈环路电路的问题

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS563201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722309/tps563201-questions-for-tps563201-additional-feedback-loop-circuits

器件型号:TPS563201

各位专家:

我们的客户将 TPS563201 DC/DC 用于12V 至5V 应用、并将后置 LDO 用于生成3.3V 待机功耗、为了降低待机期间的 LDO 功耗、我们创建了一个外部电路、如下所示、在待机期间、 通常、5V_STB 将从5V 变为约3.85V。 您能否帮助检查我们的 TPS563201器件是否存在任何潜在问题? 非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    TPS563201是内部补偿、为了确保环路稳定、请参阅数据表"表2"来选择 L 和 Cout。 建议的组件值"。 输出电容越大。 此外、输出电容为"22uF/6.3V"、对于5V 输出应用、额定电压太小、您知道陶瓷电容会降额。

    您是否已检查5V_STB 在待机期间将降至3.85V?

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shawn、

    至於建议的 LC 配置,我认为是按照我们的建议进行的,因为它是4×22uF 的并联配置。 我们的问题是、如果我们可以确认客户创建的附加反馈环路对于我们的器件来说是可以的-您能帮助检查您是否是这些器件的专家。 下面是该电路的测试波形、当这个额外的反馈环路启动时、它在5Vstb 降至3.9V 左右时按我们的预期工作。 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Jacky、

    我认为电路是可行的、波形看起来不错。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shawn、
    感谢您的确认。