请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCD9090A 您好!
目前 、我们使用两种方法对 UCD9090A 闪存进行编程:
1.使用*.SVF 文件通过 JTAG 进行编程;
2. 使用*。xml 文件通过 PMBus (I2C)通过 TI 提供的 GUI 工具进行编程。
在需要升级闪存的字段中发现问题、 但无法使用上述两种方法。
我的问题是、如果软件可以升级闪存文件? 如果是、您能否向我展示详细的过程?
注意:软件运行在一个通过 I2C 连接到 UCD9090A 的芯片上。
非常感谢您的大力支持。
此致、Shawn