This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ28Z610:第一个充电/放电周期后,FCC 为低电平,且 RemainingCapacitywon 和#39;t update ....

Guru**** 2862450 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ28Z610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721939/bq28z610-after-1st-charge-discharge-cycle-fcc-is-low-and-remainingcapacity-won-t-update

器件型号:BQ28Z610

您好!

根据 Batt (再次感谢他)的意见、我使用原文章中概述的程序制造了电池:

  1. 使用 golden 文件上传电路板(在.srec 中禁用监测计)。 电路板 由精密电源供电。
  2. 校准电压
  3. 测试所有其他电路(不同于电池电量监测计)
  4. 启用监测计、 关闭 BQ28Z610、断开电源并存储 电路板以 供后续组装

当需要组装电池组时、我们会:

  1. 将电池连接到电路板
  2. 插入壳体
  3. 激活 BQ28Z610
  4. 放电至 3.0V (设置 FD 位)
  5. 充电至 ValidChargeTermination (FC 位被置位)
  6. 检查 容量->如果正常、请关闭并存储货件。

这一程序  在设计和小型预制过程中完成 、已经工作了、但现在我不知道会发生什么->制造批次的 大部分包装远低于额定容量、 此外、考虑 到该过程的容差、但最奇怪的是、当我尝试放电时、剩余容量在某个时间内不会变化(RSOC 为100%)、然后突然 更新为一个远低于该值的值、即 RSOC 变为57%)。

我已经多次检查了所有内容(固件、数据和参数、一切都是完全一样的。

发生了什么地狱/正在发生什么? 我 会疯的…

我们非常感谢您的任何帮助。

Maurizio

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、
    我们的大多数电池专家今天都不在办公室。 我们将在星期一讨论您的问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 David。

    与此同时、我还在等回复、我想看一下 BQ28Z610 FW、但 TI 网站上没有 SLUC653文档。

     我上一篇帖子的最新动态( 周末到达):

    具有这些奇怪行为的电池被提交 到第二个放电周期、充电结束时参数是正确的。

    这似乎消除了我对严重错误的担忧、但 我仍在思考 剩余的电量、在放电期间不会发生变化: 我不想在工厂执行2个放电/充电周期、但我不能将性能不是第一次使用时100%的电池放在市场上。

    拜拜

    Maurizio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Maurizio、

    您是否为电池执行了化学 ID 匹配。 否则、无论您做什么、学习周期都不准确。 bq28z610的步骤可从以下网址获得:www.ti.com/lit/an/slua777/slua777.pdf。 但是 、在使用上一个文档之前、您需要执行本文档 www.ti.com/.../slva725中的步骤。 如果仍有问题、请向我发送您的电池 DS 和 srec。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是电池、

    我已经完成了。 阅读 slva725和 slua777之后、我尽可能地关注了所有内容。

    在办公室试用测试中,我解决了多个问题,如最终充电电压或终止电流值,因为并非所有充电器都具有相同的最终电压....

    但是 、每次将电池安装到电路板上后所执行的周期都是 充电-放电-充电、至少  达到了电池的最小额定容量。

    为了缩短制造周期,我要求尝试放电充电周期,我期望 FCC 低于额定值,但我没有预料到  的是当剩余容量没有下降时的奇怪行为…

    在任何情况下、执行充电-休息-放电-休息-充电周期、所有功能都可以正常工作。

    再次感谢、但我在制造过程中遇到了一些恐慌、您可以猜到。 )

    Maurizio