请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS92515 大家好、
这是我们的设计原理图、基本上是基于数据表说明。
我们的设计中有两个输入信号。
当我们尝试输入 PWM 100%(3.3V)+ IADJ 0V 时、我们可以看到 LED 灯串亮起。
我知道 、当 IADJ 输入为0V 时、应该没有电流流经 LED 灯串。
有人能不能帮助解释这种情况并提出如何解决这一问题的建议?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.