This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92515:PWM 为100%+ IADJ 为0V 时、电流仍通过 LED 灯串

Guru**** 2531950 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92515

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723330/tps92515-current-still-went-through-led-string-with-pwm-100-iadj-0v

器件型号:TPS92515

大家好、

这是我们的设计原理图、基本上是基于数据表说明。

我们的设计中有两个输入信号。

 

当我们尝试输入 PWM 100%(3.3V)+ IADJ 0V 时、我们可以看到 LED 灯串亮起。

我知道 、当 IADJ 输入为0V 时、应该没有电流流经 LED 灯串。

有人能不能帮助解释这种情况并提出如何解决这一问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    CC、

    您对 IADJ 引脚操作的理解不正确。 首先、当 IADJ = 0时、由于缓冲器和比较器的固有输入偏移电压、仍然可能存在一个正非零电流基准电压。 不过、更重要的是、导通时间存在前沿消隐、可产生最短导通时间(请参阅数据表参数)。 在这段最短导通时间内、MOSFET 将导通、并根据斜率(Vin-Vout)/L 将电流斜升 然后、当最短导通时间到期时、FET 将立即关闭、因为它已经超过电流基准。 为了最大程度地减小此最小输出电流、您可以使用更大的电感器(L)和较低频率的目标(关断计时器)。 如果您想要真正的零电流、只需将 PWM 输入更改为0%即可实现真正的关断。

    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 James、

    感谢您的回复。

    PWM 信号是否是 TPS92515的必备项? 我们是否可以仅使用模拟信号进行调光?

    (仅需图像、如果架构没有 PWM 输出、则只有一个来自电位计的模拟信号)

    谢谢、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我不是说你不能用 IADJ 调光。 它确实会将 LED 电流基准从最大值线性降低到最小值、以创建模拟调光功能。 我所评论的是您关于调光至真正零电流的问题。 对于该功能、正如我所解释的、您需要将 PWM 引脚切换为低电平。

    -JP
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、我将会这样做。