This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS63024:L2引脚最小绝对电压

Guru**** 2810805 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721386/tps63024-l2-pin-minimum-absolute-voltage

器件型号:TPS63024

大家好、

 客户在升压操作时测得的 L2引脚的最小电压为-0.8V、

 数据表中的 L2绝对电压为-0.3V、注释为 (4)交流瞬态电压额定值、 因此 -0.8V 在绝对电压之上
 我的理解是、当内部 N - FET 从导通变为关断时、电感器会尝试维持电流、因此由于体二极管或 ESD、L2电压将为-0.8V。

 我想确认-0.3V 绝对最大额定值是什么意思?

此致、

Ogasawara  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    大家好、Ogasawara、

    请参阅以下主题、同样适用于此处:
    e2e.ti.com/.../2647207

    使用了哪种探头、探头尖端连接在何处?

    此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    我认为高侧和低侧 FET 都关断的死区时间、在此期间我们可以看到 L2引脚上的电压为-0.7V。 这是由低侧 FET 体二极管的 Vf 压降导致的、这应该是正常行为。 即使我们使用优化的探头和测量环境、我们也可以看到此 VF 下降。
    L2引脚上提到的绝对最大值为-0.3V。 我们需要澄清这种不一致之处。
    奥加瓦拉-桑和我所问的是下面红圈的下冲。

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Wasa、

    感谢您的屏幕截图。 您是对的、在死区时间期间、体二极管将导通、您将具有负下冲。 这是开关转换器的正常行为、不会损坏器件。

    绝对最大额定值中的-0.3V 是指施加到引脚的恒定直流电压、而不是正常开关运行时典型的短脉冲。 否则、您可以观察到由于体二极管导通而导致的较低电压、以及由于内部寄生电感放电而导致的一些叠加的短(<10ns)尖峰。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好 Wasa、

    我们没有听到任何反馈,因此我们假设您的问题已得到解决。 如果不是、只需在下面发布答复、或者如果线程由于超时而锁定、则创建新线程。

    谢谢、此致、
    密耳
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mios、

    很抱歉更新太晚了。
    客户表示接受了我们的解释。 因此、本主题可以结束。
    如果您有机会修改、请更新数据表以进行澄清。

    谢谢、
    Nobuhiko Wasa