This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:用于电池管理、BQ76940仅用于放电、充电情况如何?

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ77915

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722469/bq76940-for-battery-management-bq76940-only-for-discharge-what-about-charge

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件: BQ77915

我已经查看了 BQ76940的数据表、并找到了硬件保护功能、76940仅可在电池放电时提供保护、我想知道、对于充电条件、过流和短路、BQ76940可以提供保护?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shen、
    bq76940不提供充电方向过流保护。 预期结果是、这将由连接的 MCU 进行监控、除了电流读数可用性为250ms 之外、该 MCU 肯定还会有一些响应时间。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你(们)好
    您的意思是、如果我想在充电方向保护电池、我需要另一个 MCU 进行监控。
    对于250ms、我认为时间更长一点、250us?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Shen、
    正确、MCU 必须监测充电电流。 如果没有 MCU、bq76940将无法正常工作。
    由于 MCU 不会与 bq76940同步、因此可能需要最多2个调度程序周期来获取电流读数、因为 MCU 可能刚刚在写入使能时错过了第一个周期的开始。 因此、如果它错过了周期开始时间、测量从249.9ms 开始、测量需要另一个250ms。 加上容差。
    对于不需要 MCU 的系统、请考虑使用 bq77915保护器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、WM5295、
    非常感谢!