This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ33100:新数据表和旧数据表的失调电压差异

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQEVSW, BQ33100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718467/bq33100-difference-in-offset-from-new-datasheet-and-old-datasheet

器件型号:BQ33100
主题中讨论的其他器件:BQEVSW

您好!

我有一位客户看到了这一点:

校准(数据部分)偏移:

与新数据表相比、我们发现旧数据表中列出的校准偏移值之间存在差距。

正如我们在列出的数据表快照中看到的、校准字段从偏移24开始发生了变化。 ‘,在新的数据表中,cc offset’(cc 偏移)位于偏移26,而根据旧的数据表,它位于偏移24。

在我们的实施中,只影响“CC 偏移”和“板偏移”(其它字段的值为零)
字段104:24 = 0x00   //板偏移
字段104:25 = 0x00   //板偏移
字段104:26 = 0x59  // CC 偏移
字段104:27 = 0x0c  // CC 偏移
字段104:28 = 0x00
字段104:29 = 0x00
字段104:30 = 0x00

我们可以看到偏移26-27 (cc 偏移)不是应有的零、但具有"board offset"值。

(1)您能解释一下这种差距来自哪里吗?

(2)您能不能描述 CC 和电路板失调电压的混合会产生什么影响?

(3)易失性和非易失性存储器的大小最多为多少字节?

他们正在使用:

1-     bqEVSW 工具版本为:0.9.92。

2-     固件版本为 :0x0015–使用命令0x2通过 ManufacturerAccess 寄存器读取固件版本,如 BQ 数据表中所述。

请帮您回答这个被粗体显示的问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:
    此 TT 已分配给我们的 bq33100 AE。 他出差、因此可能无法立即回答。

    此致、
    David
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    由于实验室中需要加载和时间、请在星期三之前进行更新。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Louie:

    感谢您提供固件版本和 EVSW 工具版本。

    是在器件中也看到误差、还是仅看到偏移漂移? 此器件中的 CC 偏移时间值是多少? 对于 CC 偏移时间小于250的数字可能会导致 CC 偏移误差。

    1.为了帮助回答这个问题、请提供器件的 SENC 文件并回答以下问题:另外、请描述 CC 偏移和电路板偏移值的编程过程。 是否手动设置了这些值? 器件是否在一个周期内运行并被允许在进入关断模式前自动校准 CC 偏移? 手动编程之前和/或之后是否看到此偏移***? 在自动校准之前和/或之后是否看到此偏移?

    2.两个偏移量用于校准内部库仑计数器、电路板布局、感应电阻器、铜线迹的偏移量以及库仑计数器读数的其他偏移量。 CC 偏移是主要校正库仑计数器电路偏移误差的校准值。 电路板失调电压是用于校准所有 CC 失调电压未校准的校准值、包括:电路板布局、感应电阻器、铜迹线和器件外部的其他失调电压。

    3.此信息未披露、但至少是数据表中披露的已知存储器内容总和的大小。

    此致、
    Bryan Kahler
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    我认为有人误解了:

    1. CC 偏移和电路板偏移的影响是什么?
    2. 今天写入 CC 偏移值:0x590c 而不是0、这会产生什么影响?   
    3. 今天写入的电路板偏移值为:0 而不是0x590c 这一变化有什么影响?  

    谢谢、

    John Louie

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    CC 偏移是库仑计数器电路块的内部偏移。 它由监测计定期自动校准、因此无需写入。 正如数据表所述、"TI 不建议手动更改此值。"
    电路板偏移量表示内部库仑计数器电路块之外的电流测量和库仑计数的任何偏移量。 使用 GUI 对实际生产 PCB 的某些样片执行校准、读取电路板偏移值、取平均值、并为生产中的每个电路板使用该固定值。 数据表显示:"TI 建议使用实际 PCB 的特性数据来设置该值。" 有些客户可能会认为保留为0。
    如果 CC 偏移或电路板偏移非常错误且很大、即使没有电流、监测计也可能会错误地报告小电流。 这会使库仑计数变得混乱并导致问题。