请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5150-Q1 我使用 LM5150进行预升压电路。 但是、当输入电压低于6.7V 且无负载时、Iq 将增加至18mA、我发现了这个问题。 将输入电压增加到高于7V Iq、返回正常的1-2mA。
下图是我的原理图。 请帮助我找出导致此问题的原因。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我使用 LM5150进行预升压电路。 但是、当输入电压低于6.7V 且无负载时、Iq 将增加至18mA、我发现了这个问题。 将输入电压增加到高于7V Iq、返回正常的1-2mA。
下图是我的原理图。 请帮助我找出导致此问题的原因。