This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61088:输入电压和输出电压之间的最小电压不同

Guru**** 2874030 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55340, TPS55330

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723554/tps61088-the-minimum-voltage-different-between-vin-and-vout

器件型号:TPS61088
主题中讨论的其他器件:TPS55340TPS55330

您好!

我们的应用:

  • 输入电压:4x1.5V 碱性电池;   
  • 输出电压:稳定6V/峰值1.5A/正常600mA
  • R (freq)= 220K (fsw ~= 750kHz)

问题:

  • 当有4节新碱性电池时、Vin 高于6V、测得的 Vout 可能高达6.8V。

问题:

  1. 如果 Vin >= Vout、是否有旁路?
  2. 如果没有任何旁路、则 Vin 和 Vout 之间的安全电压有何不同

谢谢、

TL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TL:

    没有旁路功能。

    如果工作频率低于450kHz、输出电压应至少比输入电压高0.5V。 如果 fsw=750kHz、则考虑最小 Ton、Vo 至少比 Vin 高0.7V。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Helen、

    感谢您的支持。

    如果输入电压为3.2V 至6.4V、输出电压设置为6V、但如果输入电压>=输出电压、则允许跟随输入电压。 TPS 55330是否能够满足这一要求? 或者您有什么建议吗?

    谢谢、

    TL

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TL:

    建议您使用 TPS55340。 它比 TPS55330便宜。