This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24617:20A 充电电流

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ24630, BQ24640, BQ24610, BQ24620, BQ24616, BQ24617

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719239/bq24617-20a-charging-current

器件型号:BQ24617
主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ24630BQ24640BQ24610BQ24620BQ24616

这些 TI 的电池充电器 IC (bq24610、bq24616、bq24617、bq24620、bq24630、bq24640、bq24650)是否可以达到20A 充电电流? 如果没有、哪一个可以有20A 的充电电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jack:

    您的电池充电电压是多少?

    对于 BQ246xx、它是充电器控制器、使用外部 MOSFET 解决方案。 因此、我认为很好地选择了 MOSFET、然后您可以驱动20A 充电电流。

    谢谢大家、此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否有支持20A 充电电流的参考设计?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电池充电电压为48V 或24V。 我们希望使用的电池为48V 或24V、电流为50A 至100A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、
    目前我没有参考 设计。 您可以向我分享您的原理图、然后我可以帮助您进行仔细检查。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    插孔、
    很抱歉、目前我们的充电器仅支持4节锂离子电池。
    谢谢
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您的参考设计支持20A 充电电流、哪种类型的电池?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否提供任何参考电路来支持任何电池的20A 充电 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否、我们没有此类参考设计。 谢谢!