This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:BQ24650充电终止功能

Guru**** 2815105 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/717204/bq24650-bq24650-charge-termination-function

器件型号:BQ24650

尊敬的 TI:

       BQ24650、如何移除充电 终止功能?

       将 TERM_EN 引脚连接到 GND, 我已经尝试过,充电电流不正常。

       祝你一切顺利、

      

    Jua Energy Company Limited
    haut.zhang@juaenergy.com
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haut、
    是的、正确的过程是将 TERM_EN 拉低以禁用终端。 您可以将 JP3上的跳线连接到1-2位置以执行此操作。 充电电流是什么意思不正常? TERM_EN 引脚上的电压是多少?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,
          1>将 TERM_EN 连接到 VREF、输入电流为2.3A、这是正确的。
          2>  将 TERM_EN 连接到 GND、输入电流为0.06A、这是不正确的。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haut、
    TERM_EN 不应影响您的充电电流。 您是否正在谈论上述充电电流? 在2个设置中连接 TERM_EN 时、您能告诉我 VFB 引脚上的电压吗? 您使用哪些电阻器来配置充电电压、以及 SRP 和 SRN 之间的感应电阻器?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 TI:

          1> TERM_EN 连接到 GND,电压为0V;

          2> 配置充电电压的电阻器为300K 和121K。

          3>感应电阻器 是两个并联的15 m Ω 电阻器。

          祝你一切顺利、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Haut、
    从上一个问题中、您可以看到0.6A 的 VFB 电压。 这是定制原理图还是 EVM 板?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我们已经有一段时间没有听到您的反馈。 我们假设您能够解决该问题。 如果不是、只需在下面发布回复或在该线程由于超时而锁定时创建新线程。
    如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!