This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM3668:手摇式移动电话充电器需要直流/直流转换器

Guru**** 1143350 points
Other Parts Discussed in Thread: LM3668, TPS63070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722912/lm3668-need-dc-dc-converter-for-hand-crank-mobile-phone-charger

器件型号:LM3668
主题中讨论的其他器件: TPS63070

您好!

我正在尝试创建手摇式手机充电器。 我将使用一个12v 直流齿轮电机。 为了给手机充电、我需要5V 输出电流和1A 电流。 由于这是一个手摇曲柄、我假设生成的电压可以高于或低于5V、因此我认为我需要一个降压/升压转换器。 您能否确认 LM3668是否适合我的项目? 如果没有、请告知我。 谢谢!

此致、

VINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    绝对不…… 最大输入电压为5.5V!!

    这个部分似乎是一个解决方案
    www.ti.com/.../tps63060-ep
    但输入电压(最大值)为12V、因此您可以通过某种方式强制限制输入电压。
    否则、会更复杂一点、但是...
    例如 www.ti.com/.../LMR33630
    而且,一个想法是,一个用于低端电压的电荷泵升压....

    使用手动曲柄发生器、它可能在低速/转速下具有相当低的电流输出、因此电荷泵可以将输入电压升压到2倍、可能升压到低压降线性稳压器、 然后、当发生器输出稍微高一点时、直流/直流降压转换器的电源正常输出可用于关断电荷泵、可能使用 FET 开关将其与发生器可能更高的电压完全隔离;

    需要记住的是、在手机充满电的情况下、发电机几乎没有负载、其电压(基本上是开路)可能会变得很高、除非您包含某种负载突降、或者以其他方式断开发电机输出与充电电路的连接。

    只想:-)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Marvin、您好!

    正如 Barry 已经建议的、除非您限制生成的电压、否则 LM3668不适用。

    在启动过程中、我将单独测量电机并确定不同旋转速度和不同负载(包括空载条件)的电压-电流特性。 然后、您可以确定转换器的输入电压要求并进行适当的选择。 对于降压/升压器件、TPS63070具有最宽的输入电压范围(2V 至16V)、并且可提供高达2A 的电流  

    是有刷直流电机还是无刷直流电机?  

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    它是一个有刷直流齿轮电机。 考虑  到灵活性和价格、我认为 TPS63070是一个不错的选择。 我将尝试在 TI 的此处查找此转换器的参考设计。 如果您有任何关于使用此转换器的建议、我将不胜感激。 非常感谢!

    此致、

    VINO

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Barry、

    我感谢他们的解释和见解,包括建议。 在我的项目中、您会提供很好的帮助。 如果有任何进一步的想法,我将不胜感激。

    此致、

    VINO
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Vino、

    确定 TPS63070的工作条件后、可以将其放入 Webench 中并对设计进行仿真。 您将获得组件值和建议的物料清单。  

    此外、确保如果您的电机产生的电压超过16V、则需要添加输入保护、例如齐纳二极管、以限制电压。

    此致、
    密耳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Milos、

    这解决了我的具体问题。 非常感谢!