This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] EM1402EVM:栅极驱动器的外部 CMOS SPI 控制

Guru**** 2864540 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721742/em1402evm-external-cmos-spi-control-of-gate-driver

器件型号:EM1402EVM
主题中讨论的其他器件:BQ76PL455A

您好!  

我目前正在尝试使用来自外部控制器的 SPI 通信来控制板载开关矩阵、该控制器与通过 UART 连接的 BQ76PL455A 主机控制器不同。  是否可以使用5V UART 和3.3V SPI 通过 UART 进行通信?  从原理图上看、它们似乎都以相同的电压 VIO 为基准、我认为这是5V、这可能会损坏 SPI 主机控制器。  我的另一个选择是将5V UART 逻辑电平转换为3.3V,但在这种情况下,我需要将 DEVCONFIG 寄存器设置为从外部为 VDIG 和 VIO 供电,对吧?   我想知道、如果有人希望将 UART 与 SPI 通信分开控制、建议使用什么。  它甚至可以在不同的数字电压电平下完成吗?  

提前感谢您、  

Russell Okamura

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russel、

    虽然我认为在电压电平转换并正确设置 DEVCONFIG 之后应该可以为 SPI 器件供电、但在建议您尝试之前、我想在本周星期一与最熟悉此电路板的工程师讨论此信息。 我将回答您的问题!

    感谢您的耐心等待、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Russel、

    与其他工程师讨论后、简短的答案是这将导致通信故障。 由于整个455 IC 的逻辑电平由 VIO 决定、如果您选择3.3V 的通信逻辑电平(对于 SPI)、然后尝试以5V (对于 UART)进行通信、则将违反通信线路的绝对最大值。 作为参考、该器件的绝对最大值为 VIO+0.3。 因此、遗憾的是、尽管为 SPI 器件供电仍能正常工作、但通信将失败。

    如果您有任何其他问题、请告诉我!

    谢谢、
    Vince
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vince:  

    感谢您回来。  为了响应您的答案、我想我将最终使用3.3V 数字基准运行所有通信、并将任何5V 通信信号电平转换为3.3V 逻辑。   此外、是否可以按照正确的方向"连接"我、以便尝试从外部控制器控制开关矩阵。   我应该说、数据表或数据表可能会在三个栅极驱动器和单个 EMP1499Q 直流/直流控制器以及用于管理 MOSI 信号的位移器之间引起混淆。  是否有任何在线软件指南、与无源平衡 BQ76PL455A 评估模块架构中提供的软件指南类似。   如果不是、是否有任何关于从哪里开始的建议?   感谢您的任何帮助。   

    再次感谢、

    Russell