This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] REF5025:我能否从这个点抽头到差分放大器共模电压引脚的分压器电路

Guru**** 2952510 points

Other Parts Discussed in Thread: THS4551, ADS8900B, TIDA-01351, OPA320

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723301/ref5025-can-i-tap-a-point-from-this-to-voltage-divider-circuit-of-common-mode-voltage-pin-of-a-differential-amplifier

器件型号:REF5025
主题中讨论的其他器件:THS4551、 ADS8900B、 TIDA-01351、 OPA320

尊敬的 TI 团队:

我使用 REF5025作为 ADS8900B 的基准。 该 ADC 需要模拟前端(使用 THS4551)、该前端应提供作为 Vref/2的共模电压。 那么、我是否可以对 Vref 以及共模分压器使用相同的 REF5025?

请参考电路并分享您的建议。 并请评论 REF5025中使用的电容器是否适合我的应用。

谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在本例中、Vocm (共模电压)我应该为 THS4551提供1.25+0.1V 或1.25-0.1V、所以我接至一个由两个1K 电阻器组成的分压器电路。
    如果可以接受,我是否可以对使用相同的分压器电路? 还是应该使用任何缓冲器来实现稳定性?

    谢谢、
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    REF50xx 可与电阻器和缓冲器配合使用。 由于共模引脚的电流消耗、大多数共模电压应用都需要一个缓冲器。 TIDA-01351显示了 THS4551和 REF5025的示例。 www.ti.com/.../TIDA-01351

    缓冲器用于消除电阻分压器上的 IR 压降、因此我更喜欢使用缓冲器。

    REF5025上的电容器看起来不错。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    谢谢你。

    我是否应继续进行以下设计? 请参阅是否有任何分立式组件值不匹配。

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    我会将 R10和 R11增加到最小20k 欧姆、以减少器件的电流泄漏。 如有必要、添加一个与 R11并联的电容器以进行额外滤波。
    OPA320很好、请记住、OPA320的任何失调电压/噪声误差都会增加到 CM 电压。 更精确的 OPA 可以降低这些值、但不是必需的。

    -Marcoo
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Marcoo、

    根据您的评论、以下电路将正常、

    谢谢、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Venkatesh、

    增加电阻器和增加电容器是很好的。 您是否有理由消除 OPA? 我认为需要 OPA、否则 R10上的压降会增加太多误差。 添加 OPA。

    -Marcoo