This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM27403:将散热过孔移出焊盘

Guru**** 675520 points
Other Parts Discussed in Thread: LM27403, CSD17312Q5, CSD17309Q3
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724078/lm27403-moving-thermal-vias-out-of-pad

器件型号:LM27403
主题中讨论的其他器件: CSD17312Q5CSD17309Q3

我正在12V->3p3v 应用中使用 LM27403控制器。 由于 Lm27403是电路板上唯一带有通孔焊盘的部件、我想将散热过孔从焊盘移出到电路板上、以避免环氧树脂填充或在生产过程中粘接过孔。我的布局如下所示:

接地插槽上的缝合过孔进入板宽接地层。 这在电气上应该绰绰有余、但我担心过热问题。  

在这方面您是否可以提供任何指导?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Eric、
    这样就没有问题了。 通常、您可以订购填充过孔以避免出现问题、但由于 LM27403的温升很小、因此从热点起不会出现任何问题。 工作频率和使用的 FET 是多少? VIN、Vo 和 I 可以检查器件的温升。

    此致、
    Mathew
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vi = 12V
    Vo-3p3V
    频率=~200kHz
    FET = CSD17309Q3和 CSD17312Q5
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Eric、

    您将完全正常。

    此致、

    Mathew

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!