请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:bq27541 主题中讨论的其他器件: BQSTUDIO
需要帮助、是否有人可以共享有关 bq27541-xxx 的校准步骤的信息
我目前正在使用 bq27541进行一个项目、并且需要编写校准代码来自动执行该过程。
我找不到任何有关 bq27541-xx 的校准步骤和公式的文档。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.