This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ2970:每次启动时将 V-引脚短接至 VSS

Guru**** 2766245 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ2970, BQ2980

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723434/bq2970-short-v--pin-to-vss-at-every-startup

器件型号:BQ2970
主题中讨论的其他器件: BQ2980

你(们)好

如第17页所述、"首次连接电池时、可能没有放电电路
使能。 在这种情况下、将 V–引脚短接至 VSS 引脚"我的客户每次拉出电池并重新插入电池时都必须短接这两个引脚。 这听起来不是一种用于生产的好方法? 我们怎样才能避免一直这样做呢?

此致

Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    电池是否连接到 bq2970、或者当他断开电池时、器件会断开电源? 如果器件断电、则他别无选择、只能进行短路

    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Onix、您好!
    感谢您的回复! 您是否有任何其他方法可以为 BQ2970或其他任何您可以推荐的具有类似功能且在启动时不需要短接的器件接线?
    此致
    Simon
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    试用 bq2780。
    谢谢
    Onyx
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Onix、您好!

    您是说 bq2980? 我找不到 bq2780。

    此致

    Simon

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Simon、
    是的、很抱歉出现了拼写错误。
    此致
    Onyx