This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS53355:VIN 输入电压范围

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS53355

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722355/tps53355-vin-input-voltage-range

器件型号:TPS53355

尊敬的先生/女士:

      我想使用输入电压= 5V、输出电压= 1V 的 TPS53355。 根据数据表、VIN 输入电压范围为1.5V 至15V。但是、在典型应用部分中、Vin 标记为8V 至14V。 我想知道是否适合在 Vin = VDD = 5V 的情况下使用此芯片?

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Jiayi 您好!
    对于该器件、可以使用 Vin=Vdd=5V。 此外、图17和18还显示了数据表第10页上 Vin=VDD=5V 时的效率数据、以供参考。
    套件
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Kit

    感谢您的回复。 它确实对我有很大帮助!

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chen、

    不用客气。

    套件