请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76940 主题中讨论的其他器件:、 BQ76920、 BQ76930
我使用的是 BQ76940电池监控器、并且遇到了电池的 ADC 电压读数问题。
当电池 X 正在平衡时、电池 Y 电压会增加10mV 以上。 在本例中、X=12和 y=11。
这在电池和从 BQ76940读取的 ADC 读数上都很明显。
我希望电池平衡时的电压骤降是电压、但不会使相邻电池的电压升高。
我采购了 TI BQ76940EVM 开发板、并且在要平衡的电池附近的电池也会发生相同的电压波动。
这是已知问题吗?