This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76940:电池电压读数奇怪

Guru**** 2529090 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76940, BQ76940EVM, BQ76920, BQ76930

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723961/bq76940-strange-cell-voltage-readings

器件型号:BQ76940
主题中讨论的其他器件:BQ76920BQ76930

我使用的是 BQ76940电池监控器、并且遇到了电池的 ADC 电压读数问题。

当电池 X 正在平衡时、电池 Y 电压会增加10mV 以上。 在本例中、X=12和 y=11。

这在电池和从 BQ76940读取的 ADC 读数上都很明显。

我希望电池平衡时的电压骤降是电压、但不会使相邻电池的电压升高。

我采购了 TI BQ76940EVM 开发板、并且在要平衡的电池附近的电池也会发生相同的电压波动。

这是已知问题吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Gary、

    平衡期间会产生噪声、这可能会导致电压测量误差。 RC 和 CC 滤波器应尽量减少这种情况。 您可能需要尝试将 RC 值调整为100欧姆(从1k 欧姆)、以匹配 BQ76920 EVM、以查看这是否会降低您所看到的电压测量误差。

    此致、
    Matt
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt

    非常感谢您的回复:-)

    BQ76940 EVM 上的 RC 电阻均为1K、但我应将其更改为100R 并重新测试。 我将报告我的调查结果。

    此外、对于这些电阻器、76920和76940 EVM 为何有所不同?

    谢谢

    Gary

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、

    我不知道这两个 EVM 有何不同、但我相信 RC 已得到增强、可针对系统中的瞬变提供更强大的保护。 由于存在多个电池组、BQ76930和 BQ76940可能会出现较大的瞬态。 减小 RC 会降低时间常数、但它应提高电压测量精度。

    以下是有关在平衡期间提高电压测量精度的更全面的建议列表:

    •建议在 TI EVM 中使用大输入电容 CC 和大输入电阻 RC。 如果应用程序的系统安全,请考虑降低时间常数
    –RC 将影响短路运行时间
    –CC 会影响滤波器对电芯瞬态和连接的响应
    –建议在特定系统情况下进行测试
    •考虑平衡算法
    –在适当的情况下、同时限制平衡的电池
    –在测量电压值期间关闭平衡,不起作用
    –在保护时间内关闭平衡,以重置受影响电池上的保护计时器
    •最大限度地减小电池与电路板上常见连接之间的互连电阻:电池5和电池10
    此致、
    Matt