This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS7A85:电流共享 LDO

Guru**** 2811095 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS7A85, TPS74401

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724025/tps7a85-current-sharing-ldos

器件型号:TPS7A85
主题中讨论的其他器件: TPS74401

我希望将 TIDU421验证设计(适用于 TPS74401)的原理应用于 TPS7A85、因为我需要更高的电流。

对于 运算放大器输出和反馈节点之间的电阻器大小、我有点困惑。  所选的15K 电阻器如何相当于 在主/从 LDO 之间实现最大4%的不匹配? 请在这方面作一点澄清。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rich、

    为了实现最大4%的失配、我们需要确保运算放大器通过电阻器驱动的电流大于电流、从而导致输出电压偏差为4%:

    来自运算放大器的电流>流经顶部电阻器的电流

    (VFB - 0.3V)/R >[(Vout x 0.96 - VFB)/R1]-(VFB / R2)

    * 0.3V 是运算放大器到 GND 的净空电压,以确保线性。

    (0.8V - 0.3V)/R >[(3.3V x 0.96- 0.8V)/3.57k]-(0.8V/1.15k)

    (0.5V/R)>(2.368V/3.57k)-(0.8V/1.15k)

    (0.5V/R)> 663.3uA - 695.7uA

    (0.5V/R)>-32.4uA

    R < 0.5V/32.4uA

    R < 15.4k

    由于运算放大器的正电源轨允许电阻器上的压降更高(因此电流更大)、因此我们不需要针对高出4%的输出电压重复计算。

    我们还有一个额外的电流共享 TI 参考设计、您可能对此感兴趣、因为它不需要太多的外部组件:

    非常尊重、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ryan -
    感谢您的帮助。 我大约解决了3/4、但由于分心、我在其余部分的可视化方面遇到了问题。

    您的回答清晰/简洁、并且符合目标。