This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:保护功能

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, TPS23756EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722733/tps23756-protection-function

器件型号:TPS23756

您好!

我想知道 TPS23756的保护功能:

1.由 PSE 供电:

a) OVP 的工作原理?

b) OCP 如何工作? PSE 端的限制?

c) OTP 是如何工作的? 监控热插拔 MOSFET 的 OTSD?

d) SCP 如何工作?  PSE 端的限制?

2、无 PSE 的由电形式外部适配器(选项1。使用 TPS23756的 PWM 部分):

a) OVP 的工作原理?

b) OCP 如何工作?  

c) OTP 是如何工作的? 监控热插拔 MOSFET 的 OTSD?

d) SCP 如何工作?  

非常感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Chentsu 您好、

    器件上没有过压保护。 它由58V TVS 二极管(TPS23756EVM 上的 D3和 D28)提供

    仅在热插拔 FET 上监控过流保护。 适配器输入不会发生这种情况。

    过热保护仅针对热插拔 FET、而不针对适配器输入。 当器件达到~145C 时、它将实现热关断。 冷却20C 后、它尝试浪涌重启器件。

    如需更多信息、请参阅数据表上的电气特性表。

    是否可以定义 SCP? 我不熟悉这个首字母缩略词。

    此致、
    Tom A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的回答。 了解、因此没有任何输出(次级侧)。 TPS23737的 PWM 部分上的保护、我对吗?

    因此、如果使用适配器进行 OPTION1连接(只想将 TPS23756用作反激式转换器)、则没有输出 OVP、OCP、我对吗?

    BTW、SCP 为短路保护。 这是否也不是 TPS23756中的功能?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    器件本身没有次级侧保护。

    对于选项1适配器 OR-ing、您是正确的、没有 OVP 或 OCP。

    感谢 SCP 的清晰度。 存在短路保护、但 RTN-VSS 导通 FET 中的工作过流限制(第8页的表"电流限制")形式仅适用于选项1 (Vdd-VSS 输入)。 这仅基于输入电流、因此较低的 Vin 将在较高的 Vin 之前触发此工作电流限制、因为需要更大的输入电流才能实现更高的输出功率。

    谢谢、
    Tom