This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23756:短 RTN 和 VSS (无 PSE)

Guru**** 670150 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS23756, PMP8923
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721073/tps23756-short-rtn-and-vss-without-pse

器件型号:TPS23756
主题中讨论的其他器件: PMP8923

您好、Tom、

感谢您之前的详细回答。
还有几个问题。

如果 TPS23756在没有"PSE"的情况下工作、它将作为纯 PWM 工作。
1.启动顺序是什么? 我的意思是有关 VDD1和 APD 的序列。 哪一个应该是第一个?

2.反转该序列(APD -> VDD1或 VDD1 -> APD)会怎样

3.如果在没有 PSE 的情况下工作、 能否在启动前将 RTN 短接至 VSS? 为什么?

4. 如果在没有 PSE 的情况下工作、 能否在启动后将 RTN 短接至 VSS 且 PWM 正常工作? 为什么?

我知道这些问题有点复杂、但我们需要更好地了解 TPS23756、非常感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    我之前的答复: e2e.ti.com/.../720509

    我有几个关于您的问题的澄清问题和评论、我将在明天发布这些问题。

    此致、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    您是否希望在 VDD-VSS 或 VDD-RTN 上应用输入? 在我们的适配器应用手册(www.ti.com/.../slva306a.pdf)中 、我们将这些方法分别称为选项1或选项2。

    将适配器连接到 Vdd-VSS、您将保留使用 RTN-VSS 导通 FET 进行浪涌电流限制、过流保护和热关断的优势。

    若要更直接地解决您的问题、请执行以下操作:

    1和2。 VDD 为 PoE 控制器电路供电、VDD1为 PWM 控制器供电。 如果 VDD 未通电、则不需要将 APD 置为有效、因为导通 FET 无论如何都会关断。

    3和4。 如果您在 Vdd-VSS 上使用48V 适配器、则无需短接 RTN-VSS、因为您将超过 VDD-VSS UVLO 阈值(35V、上升)、该阈值将打开导通 FET。

    谢谢、
    Tom Amlee
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu、

    此外、我还修改了上一篇文章的答案、以解决 RTN-VSS 情形。

    e2e.ti.com/.../2658295

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    谢谢! 了解这一点。 非常清楚。

    但现在我们将适配器连接为不带 PSE 的选项2 (仅由适配器供电)。 当我们将 RTN-VSS 短接时、TPS23756有时会损坏或变得异常。

    因此、我们对 这会导致损坏或异常的原因感到好奇。 在这种情况下、我们无法短接 RTN-VSS 的原因。

    对于这种情况、您能帮您回答下面的问题、谢谢。

    1.如果在没有 PSE 的情况下工作、 能否在启动前将 RTN 短接至 VSS? 为什么?

    2. 如果在没有 PSE 的情况下工作、 能否在启动和 PWM 工作后将 RTN 短接至 VSS? 为什么?

    ============================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================================

    BTW、我们的另一位客户尝试使用选项1、输入55V 并将 VSS 短接至 RTN、PWM 工作得很好。

    3.那么我可以说:无论 使用 OPTION1还是 OPTION2, 如果只想使用 TPS23756的 PWM 部件(没有 PSE),只要 VDD1获得电源,PWM 部件就可以工作?

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    对于1和2、不需要将 RTN 短接至 VSS。 两个引脚上只有一个导通 FET。 选项2 ORing 不需要短接 VSS-RTN、因为您只需要 IC 的 PWM 控制器部分。 如果方案2适配器没有 PSE (仅使用 PWM 控制器)、则可以将 VSS 悬空。

    3、是的、正确。 Vdd1必须通电。

    对于您的客户、不建议他们短接 VSS-RTN。 它们是否希望超过导通 FET 上的850mA 电流限制?

    谢谢、
    Tom
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Tom、

    对于1和2、我知道这一点、这是不必要的。 但是、我之所以提出这一点、是因为我们之前已经尝试过这种方法、并且 IC 损坏或异常。
    我们只是想知道这是如何使它异常的? PWM 部分应独立于 PD 部分、就像您在前面的问题3中回答的那样、因此它应该运行良好。 是的、这是不必要的、我们只想更好地了解 IC。

    对于这种情况、您能帮您回答下面的问题、谢谢。

    1.如果在没有 PSE 的情况下工作、能否在启动前将 RTN 短接至 VSS? 为什么?

    2.如果在没有 PSE 的情况下工作、能否在启动和 PWM 工作后将 RTN 短接至 VSS? 为什么?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Chentsu 您好、

    要回答您的问题:

    1.将 RTN 短接至 VSS 可防止热插拔 FET 在浪涌期间限制电流。 在浪涌期间、由于适配器本身没有电流限制、因此大容量电容器看起来会像一个短接电容器、因为它会尽可能快地对自身进行充电。 这可能会损坏 IC。

    2.在启动后将 RTN 短接至 VSS 很常见。 当客户不希望工作电流限制、因此可以使用超出 IEEE 802.3标准的更高功率级别时、就可以实现这一点。 这可以在 PMP8923中看到、PMP8923在 RTN-VSS 导通 FET 周围使用电流升压 FET。

    谢谢、
    Tom A.
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tom、

    感谢您的响应、感谢您的响应。  我认为这是最后一个问题。

    但是、您可能会误解我的问题、正如我所说的那样、我们使用适配器作为选项2、因此电流不会通过 Hotwap FET。 PD 部分和 PWM 部分应相互不受阻抗、对吧?
     
    在您的回答中、如果使用选项2连接、将 RTN 短接至 VSS 不会影响 PWM 部分、在启动时或正常运行时不会影响计量器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Chentsu、

    正确、在正常运行或启动期间、RTN 短接至 VSS 不会影响 PWM 部分。

    谢谢、
    Tom