This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28811:PMP6024

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: PMP6024, UCC28811, TPS92210

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/724043/ucc28811-pmp6024

器件型号:UCC28811
主题中讨论的其他器件:PMP6024TPS92210

您好!

如前所述、我基于参考设计 PMP6024构建了一个原型、启动电路存在一些问题、结果是 MOSFET Q1过热。 调整 R1和 R2的电阻器值后、我可以降低 Q1上的热水平、并在次级侧实现50VDC。 但系统无法正常工作。 由于 T1引脚5-7上的辅助绕组电平、Q1似乎从未关闭并正确关闭。 我在 Tidu958中查看过、但未找到任何有关此级别的信息。  

由于我不使用 MathCAD、因此无法获取 T1的相关数据、因此我确实需要 SoM 支持。 下面是我的一些问题

该绕组应该达到什么电平? 它是否确实需要在输出端(50VDC)上具有负载才能在辅助绕组上实现正确的电平? 由于交流输入为100-240V、因此该绕组上的最大电压和电流是多少?

Q1替换为 STN1HNK60是否有任何问题?

T1是否有任何规格/数据表?

C17是否替换为钽电容器是否重要?

PMP6024的配置文件是否可以 PDF 格式、即从 MathCAD 工具导出?

提前感谢!

BR、

康尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    请注意、这是我第一次看到标题为 UCC28811:PMP6024的通信。 我查看了您的查询和 PMP6024原理图、并有以下意见。

    如果您对 Q1使用 STN1HNK60或 FQN1N60CTA、我认为这并不重要。 规格看起来很接近。 您提到 Q1正在燃烧。 该 FET 应仅在开关启动且辅助绕组为 U5和其余分立电路供电之前导通。

    当辅助绕组(P5和 P7)具有足够的电压功率 D12和 U5并导通 Q3时、Q1应关断。 D10阴极上的电压需要大于 Q5的 VD12 + Vsat 以及 Q1的源极。 这将对 FET 进行反向偏置并将其关闭。 听起来 D10阳极的电压不足以关断 Q1。

    如果您在恒定电流负载中启动此转换器以模拟二极管、则可能会导致辅助电压上升到不足以关闭 Q1。

    您是否使用与参考设计相同的变压器? 如果不是、这可能是问题的一部分。

    如果不对 Q1进行电流限制、则对 C17使用钽可能不明智。 这些电容器在发生故障时容易引发火险。

    我不喜欢这个启动电路的一点是 Q1没有电流限制。 我要在 Q1的漏极和输入大容量电容之间添加一个电阻器,以限制电流。 R > 375V/0.25A 应可解决该问题。

    您能否向我发送您正在讨论的 MathCAD 文件的链接?

     

    此致、

     

    Mike

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我查看了 UCC28811产品文件夹、只能找到降压派生 PFC 的 Excel 设计文件。 此参考设计是用于驱动 LED 灯串的单级反激式设计。

    我确实在用于 LED 灯串的反激式中找到了 TPS92210单级 PFC 控制器。 该器件具有 Excel 工具、可用于设计变压器、因此您无需 MathCAD。

    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tps92210.pdf

    http://www.ti.com/tool/tps92210_design_calc

    TPS92210器件与 UCC28811类似、这些文件可帮助您完成设计过程。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    感谢您的快速回复!
    您已经确认了我关于" D10阳极的电压不足以关断 Q1"的结论
    我已 Würth M ü r Midcom 为变压器供电、并向他们提到、这是本参考设计所需的。

    我同意 Q1漏极上的电流限制、我认为这将使该设计更加稳定。
    我还尝试添加一个轻负载、以查看它是否有助于提高辅助绕组电压、但它大约为8-9 VDC。 交流输入为100V 时。

    我在 MathCAD 中没有 PMP6024的任何配置文件、并要求 TI 提供该文件。 因为我不使用 Mathcad、要求您将文件导出为 PDF。 对不起我的粗心大意的评论!

    我的策略是通过复制参考设计来缩短开发时间、并在优化之前尝试构建原型、因此我在设计中使用了原理图文件和95%的 BOM。

    在这种情况下、我需要获得 TI PMP6024的所有设计数据来验证我的设计。 请检查并提供我吗?

    BR、
    康尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 Mike:
    TPS92210具有小于145Vrms 的有限输入电压。 我需要通用输入85-265VAC 是必需的!
    BR、
    康尼
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Conny、

    TPS92210可处理85V 至265V RMS 电压。  向下加载我参考的 Excel 设计、可以编辑和更改输入条件和电源条件、以匹配您的设计。 我将复选框加倍、您可以将输入更改为85V 至265V RMS。

    此致、

    Mike