This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 替换了 CSD8531Q5A

Guru**** 2925550 points

Other Parts Discussed in Thread: CSD88537ND, CSD18531Q5A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723651/replace-csd8531q5a

主题中讨论的其他器件:CSD88537NDCSD18531Q5ACSD18537NQ5A

CSD8531Q5A 替代了 CSD88537ND

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Tao、

     我不理解你的问题。  请提供更多详细信息;您要更换哪个器件?  您是否在问 CSD8531是否可用于替换 CSD8853?  还请提供电路运行参数。

    谢谢、

    ~Leonard   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    感谢您发帖、我假设您询问 CSD18531Q5A 是否可用于替代 CSD88537ND。
    正如 Leonard 所说、这一切取决于您的应用要求以及您是否可以更改 PCB。
    这些器件均为60V、 但在不同封装中、CSD18531Q5A 采用 SON5x6、CSD88537ND 采用双 SO-8封装、因此需要2个 CSD18531Q5A 来替代 CSD88537ND、此外、CSD18531Q5A 电阻要低得多、而 SONSD885Q5A 封装的更好替代方案是 CSD18535Q5A。 最后需要注意的是、CSD88537ND 不是逻辑电平器件、因此其额定电阻不是4.5V、并且与 CSD18531Q5A 相比具有更高的 Rg。