Other Parts Discussed in Thread: UCC28070
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:UCC28070 UCC28070在2kw 项目,输入电压范围:180~264Vac,输出:410Vdc,FS:62KHz。中用作 PFC 控制器
当输入电压为180~264V 交流并同时启动器件时、,PFC 输出 正常;
输入电压从220Vac 降至180Vac,PFC 输出异常; e2e.ti.com/.../UCC28070.docx