This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:充电电流过高

Guru**** 2847400 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/719829/bq24450-charge-current-too-high

器件型号:BQ24450

我根据数据表中的预充电器电路创建了一个设计、但当我为 Vin 供电时、电流过冲超过预期最大值3倍。

电池为12V 5Ah SLA、系统已计算出1A 的充电电流、因此 Rsense 为0.25 Ω。

电压似乎调节良好、因此限流环路似乎无法正常工作。 一旦我将其插入、电流就会跳至3.5A 并保持在那里(至少几秒钟直到我拔下电源线)。

我怀疑部件可能有问题、但如果有其他想法、我很乐意尝试。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您是否对此情况有示波器捕获、将在引脚5处以 Vin 与输出电流过冲 Vin 进行交错。
    您能否发送原理图?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bill、

    感谢您的留言。 恐怕我手头没有示波器来检查它。

    我已包含一个原理图和一个包含电阻器值和预期特性的 PDF。 输入电压直接来自18.35V 的台式机电源、无负载。 当连接系统时、电流直接击穿至3.5A 左右。 原理图中的 charg 和 VEXT 标签与跳线一起用作开关。

    感谢你的帮助。

     e2e.ti.com/.../Resistors.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经测量了感测电阻器上的电压、它几乎为1V (考虑到电流几乎为4A、这一点很明显)、这似乎表明电流限制环路不能正常工作。 我还使用新组件构建了一个全新的电路、其行为是相同的。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    脱机处理此问题