This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24450:是否可以使用 USB 提供的5V 电压为电池充电

Guru**** 2864540 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24640, BQ24450, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/718790/bq24450-is-it-possible-to-charge-a-battery-with-a-5v-from-usb

器件型号:BQ24450
主题中讨论的其他部件:bq24640BQ24650

您好!

我想知道该器件是否设计为使用微型 USB 提供的5V 电压为铅电池充电?

非常感谢、

此致、

欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好
    否、此器件不兼容 USB 或5V。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!

    非常感谢您的回复。 我想使用两种不同的电源为铅电池(6V-4500mAh)充电:太阳能通道和/或微型 USB 输入。 设备需要在 UPS 模式(不间断电源)下运行。 您是否知道 TI 是否提出了一些可以满足我需求的 IC?

    此致、

    欧雷利恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对于太阳能电池板到电池、请查看 BQ24640和应用手册 SLVA437A。 USB 转电池可能是升压转换器。
    您是否对充电率有要求、这表示 USB 需要支持多少功率?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    很抱歉耽误你的回答。 所需功率应介于200mA 和400mA (最大值)之间、这用于为 Onion 板( Oma2S)供电。 我将介绍 BQ24640、但为什么 BQ24450无法满足我的需求? 是因为 USB 的5V 电压太低了吗? 如果我之前放置一个突发转换器,是否可以?

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Aurelien
    BQ24450是一款效率较低的线性充电器、BQ24650是一款效率较高且适用于太阳能电池的 MPPT 开关充电器。
    6V SLA 需要充电至大约7.5V、BQ24450输入电压的损耗需要约为9V。
    BQ24450的效率较低会增加升压转换器上的负载并降低太阳能电池板充电的效率。
    在大多数情况下、由于外部器件较少、因此线性充电器的设计更容易、但 BQ24450的外部器件数较多、并且需要较大的散热器。 这是一个非常旧的器件。
    设计时间将更好地投入到基于 BQ24650的设计中。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    确实、您是对的、BQ24650似乎是我们尝试设计的理想选择。 很抱歉、我不是一名电工、这就是为什么我对所有这些 IC 都有点失望的原因。 我将开始使用 BQ24650进行设计,但您认为该 IC 可以在 UPS 模式下使用吗? 还有一个问题,是否可以用 USB 的 VBUS 替换太阳能电池板输入? 或者我是否需要为 USB 使用第二个再充电电路?

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    BQ24650是基于降压转换器的设计、输入电压需要大于输出电压。
    在5V USB 输入下运行时、需要一个升压转换器来增加电压。

    不确定 UPS 模式的要求是什么。

    如果太阳能电池板输入被一个 VBUS 取代--最好的配置是一个能够提供高于输出电压的电压并且不需要升压转换器的太阳能电池板。 USB (5V)+升压转换器输入可以是太阳能电池板输入、也可以是太阳能电池板输入。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢您提供的所有这些信息。 最后、bq24650似乎非常适合我的设计需求。

    由 UPS (不间断电源)提供、我的意思是、我的电池后的 MCU 需要不间断地运行、尤其是在发生浪涌电流时、即使在放电或充电阶段也是如此。

    MCU 板将消耗至少200mA 的电流、但我认为它可以达到400mA (我们插入了4g USB 闪存盘)

    您是否认为这是可能的? 在充电或放电阶段,负载是否可以与电池平行?

    此致、

    欧雷利恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这看起来是一个良好的配置。
    不应成为与电池并联的负载的问题。