This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TLC59581:加电时出现不需要的行问题

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: TLC59581

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721314/tlc59581-power-on-unwanted-row-issue

器件型号:TLC59581

尊敬的先生:

我们使用 TLC59581驱动器、观察电路上电并显示黑色图像时、会打开一些行、直到图像未设置为具有此效果的行("或触摸")。如果启用省电模式、 这种不需要的行缩放、假设驱动程序处于保存模式、但如果我们设置的不是黑色图像、而只是绿色的低代码、则会产生效果、因为省电模式不再出现。 每次上电时都不会出现这种现象。

看起来、驱动器在其中一个输出中设置了电流、并在引用存储器时保持该电流、直到将大代码设置到此存储器位置。

我们仍在内部调试此问题、但如果您有输入、我们欢迎您提出。

BR

特里斯坦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、特里斯坦、

    您能否首先检查您是指以下说明中的步骤还是按照以下说明中的步骤操作:
    www.ti.com/.../slva744.pdf

    谢谢。
    此致、
    Kenneth
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    肯尼思、您好!

    我们已重新检查了您发送的链接、看起来我们在实施中遵循了它。

    在我们设置 FC2寄存器后、出现异常、为了获得良好的输出、节点在设置 FC2后变为悬空
    然后 LED 仍然熄灭、为了获得良好的输出、我们观察到输出节点被驱动为低电平、从而点亮 LED。

    在我们将一个0代码写入相关输出的存储器之前、该状态会一直发生。

    在图中、我们可以看到寄存器初始化(缩放)后跟第一个存储器组数据写入、
    然后是第二个存储器组、其中 GCLK 开始显示第一个存储器组数据。 我们编写一个黑色图像(代码0)

    FC1/2寄存器设置为:

    FC1 :1001 000 1111111 010110000 010011000 0 000 0 000 1 00 01

    FC2 :0110 00 00 00 00 00 0000 0100 0110 1 00 0 000 000 1 0 11111

    我们使用了不同的设置,但不希望改变现象,

    提醒一下、每次上电时都不会出现这种现象、但当输出出现此问题时
    它经常发生的可能性很高。

    良好的输出:

    没有好的输出

    此致、

    特里斯坦