This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54201:TPS54201 PWM 引脚的输入阻抗/电流如何?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54201

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723691/tps54201-how-about-the-input-impedance-current-of-pwm-pin-of-tps54201

器件型号:TPS54201

大家好、

众所周知、TPS54201的 PWM 输入是多功能的、它用于 PWM/模拟 DIM 输入、也用于 PWM/模拟 DIM 模式配置。 为了使器件保持在 PWM 模式下运行、PWM 信号的振幅应在1.0V 至2.07V 范围内。 然而、来自控制器的 PWM 信号为0V 至5V。 为了满足 TPS54201的要求、必须对0V/5V PWM 信号进行分频。 但是、TPS54201数据表未指定 PWM 引脚的输入阻抗、该引脚是设计分压器值所必需的。 是否有人可以提供该规格?

谢谢、

John

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    明天我将与我们的设计人员核实、明天我将回复您的答案。 谢谢
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:

    我已经与我们的设计人员核实了 PWM 引脚的输入阻抗约为800k、因此请小心使用电阻分压器。

    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。
    我想知道为什么这个部件是这样设计的、客户如何从这种设计中受益?
    但缺点很明显、大多数 MCU 只能提供3.3V/5V TTL/CMOS PWM 输出、这无法直接向 TPS54201提供 I/F。
    虽然简单的电阻分压器可以轻松地将 MCU PWM 输出调整为54201、但您知道大多数 MCU 不能准确地指定其 GPIO 输出电平。 例如、如果 MCU 输出额定值为2.4V (最小值)、5V (最大值)、应如何设计分压器?

    谢谢、
    John
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    尊敬的 John:
    很抱歉、您的问题、我们将在下一代产品中对此进行改进。 感谢您的建议。
    肖恩
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢 Sean。