This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28951-Q1:Adel 引脚配置。

Guru**** 2551370 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722838/ucc28951-q1-configuration-of-adel-pin

器件型号:UCC28951-Q1
主题中讨论的其他器件:UCC28950

您好、先生、

为自适应延迟 ADELEF 引脚和 Adel 引脚的分压器电路提供的电压来自 Vref 或 CS ?

我们是必须从 Vref 还是 CS 获取它?

在图55中,电阻 器 R26位于 CS 和 Vref 之间。

该电阻器的值及其用途是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Rajashekar

    UCC28950可根据 Adel 和 ADELEF 引脚上的电压、修改由 DELAB、DELCD 和 Delef 引脚上的电阻设置的基线延迟。 如果 Adel 或 ADELEF 引脚通过分压器连接到 CS 引脚、则延迟将成为 CS 引脚电压的函数、因此是初级侧电流的函数。 UCC28950数据表的第7.3.6和7.3.7节介绍了这些延迟以及如何设置和控制这些延迟。

    上面电路的设计人员希望展示在使用 Adel 和 ADELEF 引脚方面增加的一些灵活性。 基线(未修改)延迟由 DELAB、DELCD 和 DEef 引脚上的电阻器设置。 然后、通过组装 R17、R16、R26、R20、R19并使 R23保持开路(R26 = 0 Ω)来设置数据表中描述的常见自适应延迟。 这会通过分压器将 Adel 和 ADELEF 引脚连接到 CS。

    如果 R26保持开路且 R23中填充了零欧姆链路、则 Adel 和 ADELEF 连接到 VREF。 Adel 和 ADELEF 引脚上的电压是 VREF 的固定比例、因此不再是负载电流的函数。 但是、Adel 和 ADELEF 引脚上的电压会修改由 DELAB、DELCD 和 Delef 上的电阻器设置的基线延迟。

    一种方法优于另一种方法没有具体的理由。 它在很大程度上取决于所控制功率级的特性。 大多数设计人员选择使用数据表中显示的自适应延迟功能-或 R26 = 0r 和 R23开路。

    此致
    Colin
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Colin