This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25898:清除 OTG_CONFIG 位的条件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25898

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722943/bq25898-condition-to-clear-otg_config-bit

器件型号:BQ25898

您好!

客户考虑现在使用 bq25898并研究清除 OTG_CONFIG 位的条件。 从数据表中、我们可以按如下方式设置三个条件来清除它。

  1. 看门狗计时器过期[第37页]
  2. 升压模式中的热保护[第29页]
  3. 升压模式过压保护[第30页]

但实际上、他们发现它是通过电池过压保护(BATOVP)清除的。 那么、除了这四个条件之外、您能否问设计人员是否还有更多条件来清除该位?

此致、

Satoshi / Japan Disty

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    请参阅第11页的 BAT 过压/过流保护、IBAT (FET_OCP)、即系统过流阈值最小为9A。
    9.2.15.3系统过流保护,当系统短路或过载显著(IBAT > IBATOP)而使其电流超过过流限制时,该器件将锁存 BATFET。 OTG_CONFIG 位被清除并退出升压模式。
    谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ning、

    感谢您的回答。 我知道以下六个事件是清除 OTG_CONFIG 位的条件。  如果我的理解不正确、请告诉我。

    1. 由 REG_RST 提供
    2. 由看门狗提供
    3. 9.2.13.1.1升压模式中的热保护
    4. 9.2.14.2.2升压模式过压保护
    5. BATOVP
    6. 系统过流保护

    此致、

    Satoshi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的、您的理解是正确的。 如果此帖子回答了您的问题、请单击"此问题已解决"按钮。 谢谢!