This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25926:在数据表中只给出了连续负载电流额定值。 如何知道这个熔丝中脉冲负载电流的最大值?

Guru**** 2496595 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS25926, TPS568215

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/721544/tps25926-in-the-data-sheet-only-continuous-load-current-rating-is-given-how-can-i-know-the-maximum-value-of-pulsed-load-current-in-this-e-fuse

器件型号:TPS25926
主题中讨论的其他器件: TPS568215

我使用它来监控12伏适配器。 电子保险丝输出连接到直流/直流降压转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvaraj、

    欢迎使用 E2E!
    脉冲峰值电流是编程过载限制的1.6倍(典型值)。 但是、该器件会在故障事件期间快速调节至编程设定的过载限制。
    您是否希望让瞬态负载电流在特定时间内通过? 最大负载电流是多少?

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我将一个降压转换器连接到此保险丝。 降压转换器输入电压为12伏、7安时输出为3.3伏
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvaraj、

    如果3.3V 时负载电流为7A、则转换为12V 时的电流为2A (约)。 因此、TPS25926是合适的。 但是、我建议使用 TPS259541器件。 这是一款具有更好电流限制精度的新器件、采用更小的封装(2mm x 2mm)。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    降压稳压器获取的输入电流将采用脉冲或连续2A 的形式?如果是脉冲电流、则在选择电子保险丝时应考虑或不考虑峰值。?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    视为连续电流。 输入滤波电容器将支持脉冲电流。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经通过 webench 工具看到了输入电流波形。 源极的峰值电流值达到8安培。 我在7A 负载下使用 tps568215直流/直流转换器进行12V 至3.3V 转换 current..can 为此使用了12伏2安电源适配器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您的负载为3.3*7=23.1W。 假设最坏情况下的效率为90%。 所需的输入功率为25.66W。 因此、您可能需要在输入端使用额定电流超过2.2A 的适配器。
    请分享完整的原理图以供审核。

    此致、
    Rakesh
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、Selvaraj、

    由于我没有听到、我正在按照解决的方式关闭此主题。 请为任何查询打开新主题帖。

    此致、
    Rakesh