This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65251:标记上的日期代码与 TI 标签 TPS65251RHAR 不匹配

Guru**** 2496595 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/722347/tps65251-date-code-on-the-marking-doesnt-match-with-ti-label---tps65251rhar

器件型号:TPS65251

我们在标记上找到的 TI 生产日期代码显示为"82"、但标签上的生产日期代码显示为"83"、1812和1813。

这是可以接受的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Brian、
    我们将在系统上检查这些信息。 提供反馈。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Brian、
    来自系统的信息显示该批次将82C1HTI 和83CG7GI 组合在一起。  
    请分享 卷带的#STC 以获取更多信息。 (  标签上被阻止的号码)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好 Jason、
    什么是#STC? 从哪里可以找到它?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我认为应该是这样、8739401ZD7
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好、脑

    我们已经检查了系统中的信息、
    STC#:8739401ZD7 DC# 1812
    因此、标签没有问题。

    此致、
    Sam