This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5109B-Q1:建议的偏置电源、如果低于8V 但高于最大 UVLO 的7.4V、情况会怎样

Guru**** 2563960 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5109B-Q1, UCC27212A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/723701/lm5109b-q1-recommended-bias-supply-what-if-less-than-8v-but-more-than-7-4v-which-is-max-uvlo

器件型号:LM5109B-Q1
主题中讨论的其他器件: UCC27212A-Q1

大家好、

客户正在寻找能够提供 Vin_min=7.5V 系统工作电压的自动 HB 栅极驱动器。  

LM5109B-Q1适合作为候选器件、但建议的工作电压范围为8V 至14V、但我认为规格中最大 UVLO 为7.4、因此当系统以 Vin=7.5V 运行时、UVLO 不会达到。  

但是、我想知道 VDD 是否低于8V、但超过7.4V、器件是否正常工作或有任何降额? 此致、NY

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、NY、

    感谢您考虑为客户提供此部件。 我叫 Mamadou Diallo、我将努力解决您的担忧。

    为确保设备达到最佳性能,您需要确保设备按照建议的工作条件(>8V)中的指定运行。

    此外、正确的做法是、UVLO 的规格最大为7.4V、但通常不建议在如此靠近边界的位置运行器件。 您希望为开关周期期间可能发生的任何电容漂移提供足够的 Vdd 裕度。

    您是否认为 UCC27212A-Q1是客户的替代器件?

      LM5109B-Q1 UCC27212A-Q1
       
    立即订购 立即订购
    在线数据表 在线数据表
    数据表 数据表
    工具与软件 工具与软件
       
    子系列 半桥驱动器 半桥驱动器
    通道数(#) 2. 2.
    电源开关 MOSFET MOSFET
    峰值输出电流(A) 1 4.
    总线电压(最大值)(V) 90 120
    输入 VCC (最小值)(V) 8. 5.
    输入 VCC (最大值)(V) 14. 17.
    上升时间(ns) 15. 7.2.
    下降时间(ns) 15. 5.5.
    输入阈值 TTL TTL
    传播延迟(ns) 30 20.
    功能 不适用 不适用
    额定值 汽车 汽车
    工作温度范围(C) -40至125 -40至140
    封装组 WSON | 8. 那么、PowerPAD | 8.

    它的 Vdd (7V 最小值)和 UVLO (最大值6.4V)略低、但已集成了内部自举二极管。

    此致、

    -Mamadou

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mamadou、

    非常感谢您的建议。 Ucc27212A-Q1听起来不错、因此我将为客户推荐这款产品。

    此致、NY